This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:在 SK-AM62-LP 上、Cadence CDNs-csi2rx ERROR_IRQ 不工作。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566655/am620-q1-on-sk-am62-lp-the-cadence-cdns-csi2rx-error_irq-is-not-working

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

请分享启用的方法 Cadence CDN - csi2rx ERROR_IRQ 使用基于中断的来调试 CSI2RX 通信log_status

我们当前使用的是默认值 k3-am62-lp-sk.dts和叠加参考 k3-am62x-sk-csi2-ov5640.dtso

SDK 11_01_05_03。



此致、
Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    让我在内部讨论、并返回给您。

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    。  ERROR_IRQ 已在 CDNs-csi2rx 驱动程序中启用。 无需更改器件树侧的任何内容。

    此致、

    Dilna K