This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:如何配置 miniPCIE

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565955/processor-sdk-am62x-how-to-configure-minipcie

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

我需要调试 miniPCIE。 所需的功能包括 USB、UART 和 SPI。 其中、USB 和 UART 需要使用 4G 功能、而 SPI 需要使用 LoRa 功能。我应该如何配置它? 您能否提供任何帮助或提供一些参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我在办公室外一周、请期待收到延迟的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaohang:

    AM62x 没有 PCIe 接口。 是否要求将 AM62x USB/UART/SPI 接口连接到 MiniPCIe 连接器?