This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-HSM EVM:访问 SOM 文档

Guru**** 2584205 points
Other Parts Discussed in Thread: HSEC180ADAPEVM, TMDSHSECDOCK, XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557246/f29h85x-som-evm-access-to-hsm-documentation

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
Thread 中讨论的其他器件:XDS110ISO-EVM、HSEC180ADAPEVM、TMDSHSECDOCK

工具/软件:

您好、  

我们公司目前正在努力为 F29H85X 实现我们自己的 HSM 解决方案。

为了实现这一点、我们需要访问受 NDA 保护的 F29H85X HSM 文档、应用手册和固件包。
我们从 Mouser 购买了以下器件:  

1 个 XDS110ISO-EVM (https://XDS110ISO-EVM ro.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/XDS110ISO-EVM?qs=IKkN%2F947nfD6WrrIVAIo%252Bw%3D%3D&srsltid=AfmBOoo8m_NSt2OytwyU4hoIPLkNkBTfjxSjvok6MUaRDIIdrvGvjVcw)

2 个 F29H85X-Oz-EVM SOM (https://PCB ro.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/F29H85X-SOM QS-EVM?QS=JCD%2FCkGBYNCsk4ixWkOzQ%3D%3D)

1 个 HSEC180ADAPEVM (https://HSEC180ADAPEVM ro.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/HSEC180ADAPEVM?qs=VVKQmw408U%2FAkM07BPJBkA%3D%3D)

1 个 TMDSHSECDOCK (https://TMDSHSECDOCK ro.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TMDSHSECDOCK?qs=%252BEew9%252B0nqrCQGsmlRSD%2FEA%3D%3D)

请告知我们 申请和签署必要的 NDA 的流程、以便我们能够访问这些文档?
是否有任何特定的联系人/团队?

感谢您的支持!

此致、  
Marian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marian:

    感谢您联系我们。 您是否是贵公司的主要联系人?

    此外、您知道贵公司是否与任何  TI 销售代表合作?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:  

    感谢您的快速答复。 我不是 我公司的主要联系人、但我可以为您提供必要的数据以继续处理请求。  
    目前、 我们公司不与任何 TI 销售代表合作。

    此致、
    Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marian:

    好的、谢谢。 我将通过 E2E 短信联系我们以获取联系信息、以便我们继续。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marian:

    由于已设置 NDA、因此请申请访问我们适用于 F29x 的安全内容:

    Security SDK/工具: https://www.ti.com/drr/opn/F29H85X-TIFS-SDK

    HSM 用户手册/加密用户指南: https://www.ti.com/drr/opn/F29H85X-RESTRICTED-SECURITY 

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:  

    如果申请被一次拒绝、我应该如何继续?
    似乎我无法重新申请访问权限。  

    谢谢、  
    Marian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marian:

    感谢您强调这一点。  我已经手动添加了你和 博士 Ing. Eugen DODIU。 你们俩现在应该都收到了一封确认电子邮件。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    我需要访问  F29H85X-MCAL SDK。 在我们签署 NDA 之前、我们也提出了这个软件包的申请、但遭到了拒绝。  
    您能否为我们提供访问此资源的支持?  

    此致、
    Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marian:

    很抱歉耽误你的时间。 是的、当然。 我刚刚授予您访问权限。 如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Marlyn