This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:CVDD 电源要求

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62813M, TPS62813-Q1, TPS54310, TMS320C6713B, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569715/tms320c6713b-cvdd-power-supply-requirement

器件型号:TMS320C6713B
主题中讨论的其他器件:TPS54310TPS62130、TPS62813M、TPS62813-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑使用 TPS54310、因为它用于 TMS320C6713B EVM。
但是、我担心它是一个旧器件。
VIN 为 3.3V 、Vout 为 1.4V (CVDD)。 您能否推荐合适的替代产品?
客户目前正在查看 TPS62130 和 TPS62813M;这些器件是否可以接受?

以下是 SR 团队的建议。

 TPS54310:TPS54310 的建议后继产品 

但他们 建议再次咨询 DSP 团队。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊藤和纪你好

    感谢您的查询。

    根据电流要求(包括裕度)、 可以考虑使用 TPS62813-Q1。

    家庭中也有 4A 器件。

    建议进行一些快速测试、以防客户可以选择进行测试。

    此致、

    Sreenivasa.