工具/软件:
您好、
我指的是:github.com/.../edgeai-tidl-tools 使用 edgeai-tidl-tools 对 TDA4VM 进行仿真。
我已成功安装 Docker 并提取必要的依赖项。 还在 Docker 内构建了一个 python 虚拟环境。 整个进程在没有任何错误和警告的情况下执行。 我已按照文档中给出的步骤完成 Docker 的完整设置。
但是、当我尝试执行代码进行量化并使用以下给定的命令编译演示模型时、我收到以下错误。
命令=>
mkdir build && cd build
cmake ../examples && make -J2 && CD ..
source /scripts/run_python_examples.sh -o
python3 /scripts/gen_test_report.py
错误==>
--使用 am68pa 配置编译 x86
--配置完成
——生成完成
--构建文件已写入:/u/root/build
[6%]构建 CXX 对象 osrt_cpp/post_proce/CMakeFiles/post_proced.dir/post_procep.cpp.o
[6%]构建 CXX 对象 osrt_cpp/pre_proced/CMakeFiles/pre_proced.dir/pre_proced.cpp.o
在/u/root/examples/osrt_cpp/post_process/post_process.cpp:64 所包含的文件中:
/u/root/examples/osrt_cpp/post_process/post_process.h:77:10:致命错误:tensorflow/lite/kernels/register.h:无此类文件或目录
77 |#include
|^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
编译已终止。
make[2]:***[osrt_cpp/post_proced/CMakeFiles/post_proced.dir/build.make:76:osrt_cpp/post_process /CMakeFiles/post_proced.dir/post_procpp.o] Error 1
make[1]:***[CMakeFiles/Makefile2:278:osrt_cpp/post_proce/CMakeFiles/post_proced.dir/all]错误 2.
make[1]:***等待未完成的作业...
[10%]链接 CXX 静态库/u/root/lib/Release/libpre_process.a
[10%]已构建目标 PRE_Process
make:***[Makefile:136:全部]错误 2.
bash:/scripts/run_python_examples.sh:没有此类文件或目录
python3:无法打开文件“/u/root/build/./scripts/gen_test_report.py “:[errno 2]没有这样的文件或目录
请帮助我纠正问题。
此致
Vishnu