This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:edgeai-tidl-tools ->设置指令失败、文件 tidl_tools.tar.gz 无法下载

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566728/am62a7-edgeai-tidl-tools---setup-instructions-fail-file-tidl_tools-tar-gz-unavailable-for-download

器件型号:AM62A7


工具/软件:

我希望为 AM62A7 编译一个自定义 ONNx 文件。  edgeai-tidl-tools 似乎是一个很好的起点。  

在存储库 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools (setup.sh 脚本等)中、尝试使用 wget 从 TI 服务器下载文件

wget -- quiet https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/tidl-tools/11_00_06_00/TIDL_TOOLS/AM62A/tidl_tools.tar.gz

删除“安静“以获取我们看到的重定向到丢失的文件的详细信息。  

vscode@440e9782d303:/opt/ti/edgeai-tidl-tools/tools/AM62A$ wget software-dl.ti.com/.../tidl_tools.tar.gz
--2025-09-17 12:25:42-- software-dl.ti.com/.../tidl_tools.tar.gz
Resolving software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)... 104.83.3.221, 104.83.3.221
Connecting to software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)|104.83.3.221|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
Location: downloads.ti.com/.../tidl_tools.tar.gz [following]
--2025-09-17 12:25:42-- downloads.ti.com/.../tidl_tools.tar.gz
Resolving downloads.ti.com (downloads.ti.com)... 104.124.179.141, 104.124.179.141
Connecting to downloads.ti.com (downloads.ti.com)|104.124.179.141|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2025-09-17 12:25:42 ERROR 404: Not Found.

vscode@440e9782d303:/opt/ti/edgeai-tidl-tools/tools/AM62A$

在过去几个月中、我的多个用户也报告了此情况  

https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/issues/105

我们是否可以使用任何更新或解决方法来获取此所需文件的保留?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充一下、  

    我“可以“在上达到较旧的版本   

    wget https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/tidl-tools/09_00_00_01/TIDL_TOOLS/AM62A/tidl_tools.tar.gz 

    所以它不是任何防火墙/代理问题 myside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:  

    这是由于 AM62A 没有 11.0 SDK 版本。 AM62A 具有 11.1 个版本、但相应的 edgeai-tidl-tools 版本会一直保持、直到多个其他 TI 器件拥有 11.1 个软件版本。  

    10.1 是最新的 edgeai-tidl-tools 版本、针对 AM62A 公开发布。

    我还将抛出一个我在此期间使用的 11.1 tidl_tools.tar.gz tarball。 可 通过 TIDL_TOOLS_PATH 和 LD_LIBRARY_PATH 使用 11_0 分支并指向这些工具。 这不是正式版本 、但它与目前推出的适用于 AM62A 的 11.1 SDK 兼容。 另一个 python 软件包应该与这些工具兼容  

     e2e.ti.com/.../tidl_5F00_tools_2D00_AM62A_2D00_11.1_2D00_unofficial.tar.gz

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 — 我上周去了,值得注意的是,如果有其他人发现这个问题,适用于 AM62A 的 11_01_06_00 TIDL 版本现在可按预期下载。