This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:SDK 11.01.16.06、APP_A53 在提供的 CFG2 和 CFG3 二进制文件夹中是不同的

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570228/audio-am62d-evm-sdk-11-01-16-06-app_a53-is-different-in-supplied-bin-folders-for-cfg2-vs-cfg3

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

由于这一点、我没有看到任何问题、但我很好奇。  当我做一个“gmake"来“来为所有内核构建 BSP 时、就我能知道目标是哪个 CFG 而言、不需要考虑。

当我连接到 AWE Server 时、两个 A53 实例都显示 AWECore 版本 8.C.0.7 和内部版本号 2399。

cfg2 文件夹中的 APP_A53 为 1014KB

cfg3 文件夹中的 App_A53 为 953KB

有人知道这种差异的原因吗?  我假设、当我使用“gmake"为“为所有内核构建时、无论我要使用哪个配置、都不必为 A53 执行任何特殊操作。

谢谢、

GW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GW:

    有人知道这种差异的原因吗?  我假设当我使用“gmake"为“为所有内核构建时、无论我要使用哪个配置、都不必为 A53 执行任何特殊操作。

    在配置 2 中、A53 用作主内核来处理音频、而在配置 3 中、A53 是辅助内核。 区别在于“asdk_am62d_includes.mak",“,对于、对于 Config 3、需要将 build_awe_multi 设置为 1、这会选择不同的 SysConfig、因此会有所不同。

    谢谢、

    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyansh!