This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:MSRAM 代表什么定义。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564135/processor-sdk-am64x-what-is-msram-stands-for-definition

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X


工具/软件:

您好、

我使用 am64x 芯片。 MSRAM 的全名是什么。  2MB

如果您在 GPT 中搜索 MSRAM、我会听到不同的声音。  

MSRAM :   多核共享随机存取存储器

MSRAM:Texas Instruments  内存静态随机存取内存


文档问题的真正定义是什么。 并尽可能提供它来源的链接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    是否有您要查找的特定信息?

    如果您查看 AM64x 数据表、您将看到多个标记为“SRAM"的“的存储器区域。 您好像询问了 OCSRAM/OC_SRAM/片上 SRAM。

    OCSRAM 的重点是可以供器件上的多个处理器内核使用的存储器、并且与 DDR 相比、它具有更低的片上访问延迟。 您可以在 AM64x 数据表中搜索“SRAM"以“以找到一些其他详细信息。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是问 ACRYNYM、它们代表什么? 我是说我们的客户不知道 MSRAM。  

    在您的文档中、msram 至少使用 100 次。  TI am64x TRM spruim2h.pdf

    software-dl.ti.com/.../MEMORY_MAP.html


    因此,根据你的 MSRAM 是 OCSRAM 片上共享存储器 (RAM) 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    我不确定我们是否在任何地方定义了首字母缩略词“sram"。“。

    在 AM64x 上、我认为 OCSRAM 为 2MB 的共享片上存储器、分为八个 256KB 存储体。 可以同时访问每个组、而不会发生任何冲突。 例如、R5F0_0 可能在 Linux 读取/写入 bank1 的确切时间读取/写入 bank0。

    一些器件(例如,我不建议在新设计中使用 AM65x)具有与其 SRAM 相关的其他高级特性(AM65x 具有一个称为多核共享存储器控制器的名称、该控制器与 SRAM 关联,可执行一些有限的数据移动任务)。 但在 AM64x 上、OCSRAM 只是存储器、不需要任何额外的填充。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清了 SRAM 静态随机存取存储器 。 从常识上讲。 但请向您的开发文档团队建议、  为每个首字母缩略词提供一个通用列表或表格。