This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:CPSW9X 接口的 MDIO 和 CPSW2G 接口的 RGMII 是否可以一起使用?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570362/am69-can-the-mdio-of-the-cpsw9x-interface-and-the-rgmii-of-the-cpsw2g-interface-be-used-together

器件型号:AM69


工具/软件:

你好。

我目前正在使用 AM69。
我按如下方式连接了以太网 PHY 芯片:

  • PHY 芯片的 RGMII 引脚-> CPSW2G 接口的 RGMII 引脚
  • PHY 芯片的 MDIO 引脚-> CPSW9X 接口的 MDIO 引脚

问题 1: 系统是否可以使用此设置进行配置? (混合 MDIO 引脚和其他接口的 RGMII 引脚)
问题 2: 如果是、我能否收到一个有关如何在 Linux 和 u-boot 中设置器件树的示例?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +添加 syscfg 配置的屏幕截图

    CPSW2G 配置如下:

    CPSW9X 配置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不建议使用跨域 MDIO 引脚。

    建议将 CPSW2G MDIO 引脚用于 CPSW2G 以及 CPSW9G。


    此致、
    Sudheer