This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:是否其他内部模块可以使用来自内部 RTC 的外部 32768Hz 晶体的时钟?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567522/am5718-if-the-clock-from-the-external-32768hz-crystal-for-internal-rtc-can-be-used-by-other-internal-modules

器件型号:AM5718


工具/软件:

您好Josue

   如标题中所述、我需要您的帮助来确认这一点。

  谢谢。

此致、

Jiazhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带上下文的先前线程如下:

      AM5718:20M 晶体振荡器的频率校准 

    您能否总结一下您的预期用例?  为什么要从 32kHz 晶体输入获取其他 IP?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kyle:

      我只是想确认一下。

       由于保密的原因、我不能说太多。  我的竞争对手表示、他可以使用  外部 32kHz 晶体来使 系统时钟更加准确、 因此我的客户也是如此。   

      我阅读了 AM571x TRM 和数据表、但什么都没说。 我对他的所作所为感到很困惑。 因此、我只想从您那里得到正确的答案、并向我的客户证明此问题。

    谢谢。

    此致、

    Jiazhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kyle:

      我读取了 Linux 内核 、发现 RTC 模块可以使用 外部 32kHz 晶体或 片上 32K RC 振荡器。

       标题中指示的问题没有代码描述。

    谢谢。

    此致、

    Jiazhe