工具/软件:
尊敬的专家
以下是 MMC SW 调优算法的一些概念说明。
读取 MMC SW 调优算法和驱动器代码研究后、有几个问题如下所示。
(1) 我看到了在 sdhci_am654 Linux 驱动程序中实现的“MMC SW 调优算法代码“、这是否意味着在 Linux 引导后的周期内自动执行“MMC SW 调优“?

(2) 根据项目 (1)、如果答案是肯定的、“自动 MMC SW 调优“的触发事件是什么?
(3) 32 个槽中每个比率的每个度量单位是什么?

(4) 基于 SS_PHY_CTRL_4_REG 中的“ITAPDLYSEL"字“字段、对 ITAPDLYSEL 在 0~31 Ω 之间执行该值


非常感谢
Gibbs