This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:如何在 Windows 11 上使用 gmake

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: C7000-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569172/sk-am62a-lp-how-to-use-gmake-on-windows-11

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件:C7000-CGT

工具/软件:

尊敬的专家:

我尝试按照“AM62Ax MCU+ SDK:EVM Setup“中的说明在 Windows 11 上构建 AM62Ax MCU+ SDK 11.01.00、但我收到以下错误。

C:\ti\mcu_plus_sdk_am62ax_11_01_00_16>gmake -sj4 all
'gmake“不能识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。

问:有人在 Windows 11 上使用过 gmake 吗? 您能告诉我是否有解决方案吗?

我应该能够按照“AM62AxMCU+ SDK:下载、安装和设置 SDK 和工具“中的说明、为 GCC AArch64 编译器、C7000-CGT 编译器工具链、Python3、OpenSSL 和 TI CLANG 编译器工具链设置安装环境变量

我能够使用 gmake 在 Windows 10 上没有任何问题。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    从上面看、您的系统上似乎没有安装 gmake、或者您尚未添加其到环境的路径变量。

    请检查 gmake 工具是否已安装在系统中、或者路径是否已添加到环境变量中。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    感谢您的答复。

    使用 MSYS2、我现在可以运行“make -sj4 all“。 如果我这样做有误、请告诉我。

    1. 安装 MSYS2
    2. 从 MSYS2 运行“pacman -S make“
    3. 将 C:\msys64\usr\bin 添加到 Windows 路径中

    最好的应届毕业生
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    我从未尝试过 MSYS2、但看起来有 gmake/make 工具、这就是我们所需的一切。 上述步骤看起来正常。

    使用 MSYS2、我现在可以运行“make -sj4 all“。

    感谢您的上述确认。 如果没有未结查询、我们可以关闭此主题。

    如有必要、请随意升起新螺纹。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    和纠错。

    我只需要在 CCS 中为 gmake.exe 设置环境变量。  我能够使用“gmake -sj4 all“运行它。
    AM62x MCU+ SDK:将 SDK 与 Makefile 配合使用

    这可能是由于我的环境造成的、但我无法在 MSYS2 中完全构建。
    如果这仍然不起作用、并且我有更多信息、我将在此处添加它。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    如果您仍然遇到问题、 请在此处提供完整的详细信息、以便更快地解决问题。 对我来说、您现在看起来可以使用 gmake 构建 SDK。

    此致、

    Tushar