This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:关于 0X93500000 中的 QNX 映射 DSS 共享存储器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569165/processor-sdk-am62p-about-qnx-map-dss-shared-memory-in-0x93500000

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P


工具/软件:

您好团队

我正在 QNX 中开始 DSS 共享。  

QNX 侧无法为 LVDS 提供图形驱动程序。 我有一个想法是使用 DSS 共享来驱动 LVDS。 如果可能的话?

A53 内核将帧写入 0X93500000 并调用 IPC WKUP R5、

WKUP R5 接收到 IPC 执行去队列并对帧进行排队。

如果可能的话?

关于  DSS 帧缓冲区的另一个问题是否受到保护? 如果是、如何让 QNX 编写该区域?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pu Jia:

    由于 DSS 驱动程序由 QNX 所有、您是否已直接联系过它们? 请问您使用的是哪个版本?  

    BR、

    Sunil M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队  

    我使用 QNX 函数来执行此操作、    A53 可以访问 RAM 区域。 谢谢

    mmap_device_memory