This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:GP EVM 器件版本的可用性

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570025/am6442-availability-of-gp-evm-device-version

器件型号:AM6442


工具/软件:

初始 GP EVM 套件上存在 AM6442 的处理器版本(可能:XAM6442ASFGGAALV)。

同时、已有一个 FS 处理器迁移到 HS-CPU 版本。  

虽然我们已经对 GP EVM 进行了测试等、但调试场景更容易在我们自己的设计中使用 GP EVM 的处理器类型。

我们想知道此处理器是否仍然可用、或者是否已完全被新的 FS 型号所取代。 (SR2.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您联系我们! 很抱歉、我们没有这款处理器可用。 您是正确的、我们已完全迁移到新的 FS 型号。