This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM335x、双网络端口导致系统响应迟缓

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566442/am3352-am335x-dual-network-ports-cause-sluggish-system-response

器件型号:AM3352


工具/软件:

您好、

我们  在板载 am3352 上使用了 SDK 09_01_00_001。Linux 内核为 6.1.105-rt38
我们有两个网络端口 eth0 和 eth1。
eth0 与 PC 连接、eth1 连接摄像头
来自摄像机的视频数据通过 eth1 转发到 eth0、然后在 PC 端播放
此时系统太慢:
1.电脑上播放的视频不流畅;
2.通过 eth0 ssh 登录到系统,执行诸如 ls 之类的简单命令,但系统响应缓慢;

3.通过串行端口登录系统并执行 ls 等简单命令也会导致系统响应缓慢。

同一个主板, 刻录 Linux 内核 4.1.18 映像时,没有问题。
那么,我们在哪里可以调查原因呢?
THKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是在双 Mac 中配置的以太网端口、还是配置了交换机(桥接模式)。 这之所以很重要、是因为如果在一个端口上接收的以太网数据包必须由 ARM 读取、这会显著减慢响应速度。 SSH 连接通常是低比特率、因此此流似乎受到影响是奇怪的。

    需要发生的以太网比特率是多少? 流使用哪种类型的协议?  

    此致、

    Schuyler