This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:停止目标 CPU 时遇到问题:(错误–1060 @ 0x0)器件未响应请求。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568657/tms320c6678-trouble-halting-target-cpu-error--1060-0x0-device-is-not-responding-to-the-request

部件号:TMS320C6678


工具/软件:

在发生一些未知事件(C6678 DSP 内核未响应看门狗计时器)后、 当用户尝试通过 IDE 停止 DSP 内核时、控制台窗口中会显示以下错误:

“C66xx_2:停止目标 CPU 时遇到问题:(错误–1060 @ 0x0)器件未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。“

 

人们会认为、如果不存在硬件问题、则核心不应该阻止 IDE 进入核心。 可以停止和调试 DSP C6678 器件上的其他内核。 它只是本例中的一个核心、可以解析。

什么原因导致出现 IDE 无法停止和控制单个内核执行的状态?  如何强制 IDE 超越内核的执行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会分享之前有关上述问题的 E2E 帖子、希望这篇帖子对我有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/254378/device-core-hung? 和 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/516682/device-core-is-hung-for-c6678-with-jtag?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新: 如果我 在 Code Composer Studio (CCS) 上禁用“Silicon Real-Time Mode“(芯片实时模式)、则可以暂停内核。 那么问题就变成了、当启用 Silicon Real-Time Mode(我们称之为 SRM)时、会发生什么情况、这可能导致无法停止核心? 根据 CCS GUI、启用 SRM 的意思是“暂停时为关键中断提供服务、在运行时允许调试器访问“。 我想象一下、启用 SRM 时无法停止可能与“关键中断“有关、但它真的不清楚、用户没有收到来自 CCS 的大量有用信息。   我希望 Code Composer 不要提供晦涩的“错误 — 1060“、而是提供一些有用的信息、说明正在运行的关键中断或其他有用的信息、而不是阻止访问。  在我的情况下、未启用 SRM 模式的单步执行不会显示任何进一步的中断、因此最终结果是我们当前无法解决正在调试的底层问题。

    另外,在之前讨论的事件 Betsy V 上面指出,建议的解决方案涉及检查 JTAG 连接及其关联的硬件。  在本例中、我可以在受影响的内核之外调试器件(例如,可以查看其他内核和存储器等)、因此 JTAG 连接很明显。  当启用 SRM 时、这似乎是 CCS 限制或 C6678 器件限制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我您使用的是哪个 CCS 版本吗?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、  

    是的、抱歉。

    Code Composer Studio 版本:11.1.0.00011

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rick szajdecki、

    在启用 SRM 时、这似乎是一些 CCS 限制或 C6678 器件限制。   [/报价]

    没问题。 我将检查此问题、并在一天内回复您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rick szajdecki、

    似乎上述观察结果是正确的。 请参阅 ealier E2E 博文、 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013120/tms320f280049c-enable-silicon-real-time-mode/3754828?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Silicon%20real%20time%20enabled#

    可以停止和调试 DSP C6678 器件上的其他内核。

    能否请您确认是否在所有内核上使用了相同的代码、以确保代码没有问题?

    在启用 SRM 时、这似乎是一些 CCS 限制或 C6678 器件限制。   [/报价]

    点击此处邀请 CCS 专家。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    人们会认为、如果不存在硬件问题、内核就不应该阻止 IDE 进入内核。 [/报价]

    内核的状态确实会影响调试器访问。 请参阅以下文章中名为“Debug Hung“的部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    在启用 SRM 时、这似乎是一些 CCS 限制或 C6678 器件限制。   [/报价]

    我怀疑您还启用了“礼貌实时模式“。 它是“Silicon Real-Time Mode“(器件实时模式)旁边的按钮。 如果您仅禁用“礼貌“按钮、但保留启用“SRM"按钮“按钮、您是否能够停止?

    谢谢

    Ki

    [/quote]