This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:TI SDK 11 不会在定制电路板上启动。

Guru**** 2585995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569468/am6421-ti-sdk-11-build-not-booting-up-on-custom-board

器件型号:AM6421


工具/软件:

TI SDK 11 编译未在定制电路板上引导。 电路板应从 SD 卡插槽引导。  

该板为单核、1GB RAM。

获取此错误:

U-Boot SPL 2025.01-gd2a724679e-Dirty (2025 年 9 月 24 日 — 16:09:55 +0530)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.1.2--v11.01.02(花哨 Rat)')
EEPROM 在 0x50 处不可用、尝试在 0x51 处读取
读取 0x51 处的板载 EEPROM 失败–121
SPL 初始栈使用量:13504 字节
尝试从 MMC2 引导
身份验证已通过
身份验证已通过
从无处加载环境... 好的
身份验证已通过
身份验证已通过
在 ARM64 内核上启动 ATF……

注意:BL31:v2.13.0(发行版):v2.13.0-240-gd90bb650fe-dirty
注意:BL31:建造时间:21:37:18, 2025 年 6 月 23 日
I/O TC:
I/UTC:OP-TEE 版本:4.6.0-dev (gcc 版本 13.4.0 (GCC))#1 周五 4 月 25 日 11:17:53 TC 2025 Aarch64
I/OP-TEE:警告:此 TC 配置可能不安全!
I/O:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html TC
I/O:主 TC 初始化
I/GIC:未提供 TC 转销商基地址
I/GIC:假定默认的 TC 组状态和修饰符
I/SYSFW TC ABI:4.0(固件版本 0x000b '11.1.2--v11.01.02(花哨 Rat)')
I/UL:已激活 TC 设备
I/TRNG:已为 SA2UL TC 器件启用防火墙
I/TRNG:SA2UL TC 已初始化
I/UL:已初始化 TC 驱动程序
I/HUK:TC 已初始化
I/O:主 TC 切换到正常世界引导

U-Boot SPL 2025.01-gd2a724679e-Dirty (2025 年 9 月 24 日 — 16:08:17 +0530)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.1.2--v11.01.02(花哨 Rat)')
EEPROM 在 0x50 处不可用、尝试在 0x51 处读取
读取 0x51 处的板载 EEPROM 失败–121
尝试从 MMC2 引导
卡未响应电压选择! :–110
SPL:MMC 初始化失败、错误:–95
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###