This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:UART DMA TX 回调发生在 UART 完成之前

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569602/am6442-uart-dma-tx-callback-occurs-before-uart-is-done

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好、专家、

我尝试使用 UART DMA LLD 进行通信、但遇到了问题。 在开始事务之前、我会检查前一个事务是否发生了 TX_CB、如果发生了、则会启动我的事务。 但我认为在 UART 实际完成数据发送之前会发生 TX_CB。 我认为这是因为当我发送频率较高时、我发送和接收的数据字节计数是不同的、但当我降低该值时、接收器和发送器具有相同的数据计数。 我检查了接收器不同的发射器,我没有这个问题。
您认为为什么会发生这种情况?

感谢您的帮助、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berlam:

    我认为 DMA 控制器本身具有内部缓冲区、在实际通过 UART 发送数据之前会消耗这些数据。

    您在沟通过程中是否遇到任何错误?

    谢谢、

    Stan