This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SysConfig

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569830/am62p-sysconfig

部件号:AM62P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

你好、团队

我们的客户审查了用于 AM62P 处理器的 SysConfig 工具、并观察到该工具似乎仅支持引脚多路复用器和 LPDDR4 设置的配置。
他们希望确认:
•SysConfig 不支持其他初始设置(例如 PLL 配置)是否正确?
•SysConfig 是否提供所有 SoC 设置的全面覆盖、或者用户是否需要通过参考 TRM 寄存器说明来手动定义引脚多路复用器和 LPDDR4 之外的配置?

如果您支持此查询、我将不胜感激。

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    1.如果您询问时钟配置(PLL 设置,多路复用器,开关等)、我们有一个适合您的时钟树工具 (CTT)。  在登录页面中选择了软件产品: AM6X 时钟树

    2. SysConfig 工具下有不同的产品 可供您使用。 我们有 PinMux、CTT、DDR。 我们还提供 SDK 软件产品、您可以将其与所需的 SDK 配合使用。 但是、要进行其他开发或微调、您应参考有关 功能 和寄存器上下文及说明的文档。