This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:eMMC 引导分区详细信息

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569580/am62l-emmc-boot-partition-detail

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好、  

我指定的 Focus 客户询问:   

您能否确认或拒绝‘下面用绿色圈出的“Primary MMC0 eMMC Boot Partition“选项是一个支持从专用引导分区引导和/或从用户数据区域 (UDA) 引导的引导选项?

如果 eMMC 器件中没有任何内容、那么 ROM 超时并转到次级引导器件 (USB DFU) 需要多长时间?

如果 USB0 上未发送任何内容、ROM 需要多长时间才能超时并循环回主引导选项(MMC0 eMMC 引导分区)?

此外、请告知我们您的信息也适用的裸片版本...例如、他们是否需要获取裸片 EVM 的第二个版本。

谢谢!

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    您能否确认或拒绝下面以绿色圈出的‘Primary MMC0 eMMC Boot Partition’选项是一个支持从专用引导分区引导和/或从用户数据区域 (UDA) 引导的引导选项?

    请参阅 e2e
    关于:AM62L:在简化引脚模式下、eMMC 引导失败 

    [引述 userid=“62892" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569580/am62l-emmc-boot-partition-detail

    如果 eMMC 器件中没有任何内容、那么 ROM 超时并转到次级引导器件 (USB DFU) 需要多长时间?

    如果 USB0 上未发送任何内容、ROM 需要多长时间才能超时并循环回主引导选项(MMC0 eMMC 引导分区)?

    [/报价]

    带来问题 已在 AM62L SR 1.1 中修复。 我使用 AM62L SR1.1 进行的初步测试是从空 eMMC 引导切换到备用引导介质、这种情况下会在 SR 1.1 器件上“立即“发生。

    让我在内部检查 SR 1.1 中的超时值、然后返回给您。
    此致、
    - Hong