This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:为 AM62A 系列处理器添加新的 DDR4/LPDDR4 存储器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569451/am62a7-adding-a-new-ddr4-lpddr4-memory-for-am62a-series-processor

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

您好、AM62A Champ!

由于 Micron 等主要存储器制造商的 DDR 最近停产以及交货周期问题、许多客户正在积极审查 DDR4/LPDDR4 和其他元件的变化。

我们似乎需要使用 SysConfig 工具中的 DDR 工具更新新存储器的参数。 我们希望申请获取任何相关的应用手册或有用的指南。

此外、是否有方法通过 USB 连接目标和 PC 来执行校准/应力测试、这与其他制造商所做的类似?

对于许多希望通过更换参考存储器来使用不同制造商的 DDR 的客户、我们希望对 DDR 接口指南提供逐步支持。

我们最初尝试验证的存储器是 AM62A7 上的 ISSI IS43LQ32K01S2A-046BLI 等。

*数据表: https://www.issi.com/WW/pdf/43-46LQ32K01S2A.pdf

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    SysConfig 工具有一个自述文件链接、可帮助您使用相关的 DDR 数据表逐步了解该工具。  如果新存储器 ISSI 存储器的规格相似、您可能根本不需要进行许多更改、但最好检查每个参数。  您可能需要更改不同供应商器件的端接和驱动强度设置。

    我们通常使用 Linux memtester 进行压力测试、后者是 Linux SDK 中包含的工具。  这应该在整个工作温度范围内运行、以确保稳健配置

    此外、我们还有一个 DDR-MARGIN-FW 裕度工具: https://www.ti.com/tool/download/DDR/ 、它本质上是一个虚拟眼图工具、可以帮助您确定设计中的裕度。

    此致、

    James