This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:LPDDR4 时钟设置为 800MHz

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569438/am6442-lpddr4-clock-setting-to-800mhz

器件型号:AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在一个定制电路板设计中使用 AM6442 处理器、这里我们使用了 LPDDR4 和器件型号  

IS46LQ16512A-062BLA2

大小为 1GB、我们已经使用 SysConfig 工具为此器件创建了配置文件、并为定制电路板生成了 dtsi 文件。 使用生成的 dtsi、我们已经编译了 uboot 并刷写了电路板、该电路板能够引导并检测到 DRAM 大小为“DRAM: 1 GiB“。

我会在这里附加 dtsi 文件和 sysconf 文件以供您参考。

我的查询是、我已在 SysConfig 工具中将 FPS2 Freq 设置为 800、工具 Generate dtsi 包含以下 FREQ 设置

#define DDRSS_PLL_FHS_CNT 3.
#define DDRSS_PLL_FREQUENCY_1 400000000
#define DDRSS_PLL_FREQUENCY_2 400000000
#define DDRSS_SDRAM_IDX 14
#define DDRSS_REGION_IDX 15

在内核中、当我使用 k3conf 命令检查时钟频率时、得到以下输出

在这里、我可以看到的频率是 400MHz、因此您可以确认这样是正确的、从而获得 1600MTs、因为在我们检查带宽时、我得到的带宽如下所示

此处带宽不高于 1000、您能帮我确认 syconfig 中的配置是否适用于 LPDDR4-1600?

该带宽是否符合预期?

此致、

Shwetha Nayak