This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:Theia 上的跟踪分析器限制

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569125/audio-am275-evm-trace-analyzer-limitations-on-theia

部件号:AUDIO-AM275-EVM


工具/软件:

我们将使用基于 Theia 的 Code Composer Studio v20 评估 AM275 C7 内核上的跟踪分析器。 几个问题:

  1. Theia 上的跟踪分析器限制:
    我们可以运行跟踪和捕获数据、但不能配置跟踪设置、管理输出、下载跟踪以进行离线处理或访问可视化工具。 TI 是否有关于将跟踪分析器与 Theia 配合使用来实现 C7 内核的指导?

  2. 未来支持:
    TI 计划如何将完整的跟踪分析器功能(配置,导出,可视化)添加到 CCS v20+中?

  3. 回退到 CCS v12 (Eclipse):
    我们能否将开发/调试/优化切换回基于 Eclipse 的 CCS v12、以重新获得全面的跟踪分析器支持? 如果是、是否有关于向后移动工程的指导(例如将 launch.json/settings.json 替换为等效的 CCS v12).theia/.vscode

如果您对 C7 跟踪调试的工作流程或工具选择有任何其他建议、敬请期待。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了提高可配置性、您可以创建 自定义的内核跟踪 会话。 这将允许使用许多选项、例如指定缓冲器类型、设置范围和设置跟踪开/关触发器

    导出跟踪会话的功能当前不可用。 但是、我们计划在将来的版本中添加此功能。

    CCS Eclipse 默认不提供 AM275 支持。 我相信它可以与某些封装一起添加。 但是、CCS Eclipse 不再是受支持的环境、我不建议返回此版本。另请注意、CCS Eclipse 中的跟踪工具已弃用一段时间、旧的跟踪工具不太可能支持 AM275。

    谢谢

    Ki