This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:纯硬件:您在芯片中拥有哪个版本的 A53

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567998/processor-sdk-am64x-pure-hardware-which-version-of-the-a53-do-you-have-in-the-chip

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:AM6422TMDS64EVM

工具/软件:

您好、  

您在标准 am6422 中使用的是哪个版本?



我认为这是 2018 年 6 月 13 日的最新版本、右 r0p4。 但上表可能不正确、  

所以 1. 您在 am6422 中使用的是哪个硬件版本?


2.在描述中, Arm v8-A 怎么样? 它代表 Cortex A53 吗?



谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待我看到 am6422 有 4 个版本。  am6422 VR  、我们使用 AM6422BSDFHAALVR
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    感谢您的查询。

    我在内部进行检查并进行更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能有两个版本。  

    需要更加明确  


    1 个用于 AM6422BSDFHAALVR 中的 Cortex-A53 处理器、  例如:  A53 r0p0(我不确定)用于  A53。   我想知道这一点。   可能是修订版本 G  。(AM6422BSDFHAALVR)

    参考资料:  developer.arm.com/.../

    2.我想在演示板 TMDS64EVM 上知道、 可能 是  AM6422BSDFHAALVR

     请验证。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    [quote userid=“587615" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567998/processor-sdk-am64x-pure-hardware-which-version-of-the-a53-do-you-have-in-the-chip/6039155 我想在您的演示板 TMDS64EVM 上知道、  它可能是  AM6422BSDFHAALVR

    AM6442BSFGHAALV

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、等待第一个问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    我已与专家联系、并将在听到回复时更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个附加问题、  

    3.在勘误表中,提到有两个版本 am64x 1.0 和 am64x 2.0

    您在  AM6422BSDFHAALVR 中使用哪一个?  是 2.0 吗?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    谢谢你。

    SR2 是 EVM 当前支持的芯片的修订版。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    请参阅以下内容:

    AM6422B

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、它详细解释了每个领域。

    仍在等待第一个答案。  别着急、慢慢来。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我详细介绍。  丢失了 R 有限责任公司。    AM6422BSDFHAALV R



    什么是 R 标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    谢谢你。  

    https://www.ti.com/product/AM6442#order-quality

    R 是包装(卷带)

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    请参阅以下内容:

    TRM 部分  

    6.1 Arm Cortex-A53 子系统 (A53SS)

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa:

    从上面,我可以得到核心版本是 r0p4, 但 r0p4 的哪一年? 它仍然没有说明。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    谢谢你。

    我来检查一下。

    我被告知 A53 TRM 中可能有一个寄存器、可能需要用来获取更多信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    请参阅以下常见问题解答。

    我添加了可用的寄存器信息。

    (31)【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM62L/AM64x/AM243x (ALV)/ AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 设计建议/定制电路板硬件设计–有关处理器内核、PLL、VDD_CORE、VDDR_CORE、VPP 和其他内核电源的信息–处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我已经阅读过。

    如果我  在 0x730010d00 处得到 410FD034。

    如何将它们映射到 ARM MAP? 我还不明白。  

          41 表示执行者代码。  
           0 表示型号

           F 表示架构

         D03 部件号 为 D03

           4 修订版  

    这是否 4 表示 r0p 4.


    但是在 ARM 中、它有从 A 到的子版本
    j

    寄存器中的哪些字段指的是该子版本? 谢谢。  

    或者变体 0 是否 表示 修订版 F?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Tu、

    谢谢你。

    我从内部团队了解到、需要来自 ARM A53 TRM 的任何其他信息。

    让我检查一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.