主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我正在使用 AM62X-SK-LP 作为参考进行定制电路板设计。 该板还具有相同的 LPDD4 芯片 MT53E1G16D1ZW-046。 我使用的是 具有 SPL 引导加载程序的 u-boot 中找到的相同 k3-am62-lp4-50-800-800.dtsi。 但我想在启动时使用 SBL 运行 M4F 应用程序、 我使用 MCU PLUS SDK 中的 board_lpddrReginit.h 构建 OSPI Linux 多级引导加载程序 SBL1 和 SBL2。 一切都正常、直到某些电路板和控制台中的 RAM 复制无法正常工作、显示“some tests faile“消息。 但是、有趣的是具有相同 RAM 配置的 SPL 引导加载程序可在这些电路板上运行。
似乎只有使用 MCU PLUS SDK 的 SBL 才会出现问题。 应该重点关注软件或硬件来调试该问题?
您能说明一下调试的下一步吗?
附加的是 SBL 中使用的 LPDDR reginit 配置。
谢谢、
Shibi Chakaravarthi Manoharan