This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:PORz 热复位时序

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569355/am3352-porz-timing-for-warm-reset

器件型号:AM3352


工具/软件:

您好、
我看到冷启动的 PORz 必须大于 TSX。 当电压和振荡器已经稳定时、热复位怎么样? 时间应比 TSx 小得多。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    是、热复位后无需重新启动振荡器和 PLL。 它们保持在旧设置下运行、除非 ROM 或软件需要更新 PLL。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:
    是的、这是理解的。 但在这种情况下、PORz 应为低电平多长时间?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    根据定义、POR 是上电复位或冷复位、它将产生冷(基本)复位、而不是热(部分)复位。 我认为 AM33x 应该具有一个热复位引脚以及数据表中应该讨论的其他几个(硬件和软件)热复位源。

    此致、

    Stan