This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:欠频、可实现更好的热性能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568486/am69a-underclocking-for-better-thermal-performance

器件型号:AM69A


工具/软件:

尊敬的专家:

一位客户在高温环境下使用 AM69A、并且正在寻找降低器件温度的方法。 一种思路是降低工作频率、因此我想知道我们是否根据器件的时钟速度指定 AM69A 的发热量。

是否有任何文档描述如何执行此操作?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    指定的工程师因出差而不在办公室。 请等待 1 到 2 天的回复。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    有两点:

    1. 如果您要静态地降低 A72 频率、则可以在配置 A72 频率的 R5 SPL 的器件树中更改该频率。
    2. 如果未使用全部 A72 CPU、则可以关闭一个集群:
      Echo 0 >/sys/devices/system/cpu/cpu4/online 
      Echo 0 >/sys/devices/system/cpu/cpu5/online
      Echo 0 >/sys/devices/system/cpu/cpu6/online
      Echo 0 >/sys/devices/system/cpu/cpu7/online

    此致、
    Keerthy