This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:引脚的最大电流额定值

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567683/am62a7-maximum-current-ratings-at-pins

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的专家:

AM62Ax 最大电流额定值的表 1-1 中有一个部分列出了按引脚的电流。

Q1:是否所有引脚总共都是这个 XXX[mA]? 或者每个单独的引脚是 XXX[mA]?

Q2:如果是总计、则每个引脚允许的最大电流是多少?

  

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Q1:这总共适用于同一电源组内的所有引脚。

    问题 2:未指定。 有关到这些引脚的正确电源布线、请遵循原理图指南。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    正常

    顺便说一句、您的图标很酷。