This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:Keywriter — 可从 AM62 中重复使用?

Guru**** 2552150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550805/am62l-keywriter---reuse-from-am62

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好团队: 
 
我们目前正在将 AM62L 转化为 HS-SE 器件。 
 
我们找不到 otp_keywriter_am62x-linux-installer.ru 的 AM62L 通信地址。 我认为这是正确的 
AM62x OTP Keywriter 可用于 AM62L? 
 
OTP Keywriter 手册介绍了一种从生成 tiboot3.bin 的方法 
TI BSP、其中包括用于烧录电子保险丝的证书。 。 
生成的 tiboot3.bin 仅将证书传递给 SCI API 
使用 TISCI_MSG_KEY_WRITE。 对我们来说、嵌入会更方便 
将证书发送到我们的引导加载程序中并发送 TISCI_MSG_KEY_writer 
而不是创建额外的单用途 tiboot3.bin。 
这是可行的、或者您是否知道这种做法有任何缺点 
方法? 

提前感谢、
Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:
    出于安全原因、TI 生产密钥集、TIFS 固件等存在差异。 AM62x 与 AM62L 之间的对比。 因此、无法在 AM62L 上使用 AM62x OTP Keywriter。
    AM62L 引入了一种新的 OTP Keywriter Lite、其中采用了新的 TIFS API 可由在 A53 内核上运行的软件实体调用。 请参阅 AM62L OTP Keywriter Lite 概述中的这个 e2e、以及如何从 u-boot 调用新的 TIFS API。
    回复:AM62L:安全文档 
    AM62L OTP Keywriter Lite 当前正在进行内部测试、测试完成后将发布。 我会让您在 AM62L OTP Keywriter Lite 发布日期上发帖。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    你有没有一个机会,你有一个时间表吗?

    提前感谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:
    AM62L OTP Keywriter Lite 调度尚未修复(很可能是 8 月/9 月)。
    一旦计划得到确认、我会让您保持发布状态。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    您的意思是、在 9 月份、我们将能够正确地传达时间表? 对我们所看的时间线有什么粗略的想法吗?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:
    让我补充说明。
    AM62L OTP Keywriter Lite 目前正在进行内部测试、测试完成后将会发布(很可能是在 9 月)。
    我会让您在 AM62L OTP Keywriter Lite 发布日期上发帖。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong、您能分享一下这个方面的更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、
    是的、TIFS 团队完成了测试、目前正在外部公开工具/脚本。
    当我收到发布计划的反馈后、我会随时向您发布。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    你有任何机会的估计吗?

    提前感谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:
    我了解电子邮件的紧迫性、并与 TIFS 团队密切合作。
    我一有更新、就会让您保持发布状态。
    此致、
    - Hong