This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:通过配置 (strap) 进行自动协商时链路建立失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567696/sk-am62p-lp-link-up-failed-without-auto-negotiation-by-strap

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62PSysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

亲爱的香榭丽舍大街、

我的客户尝试 在 AM62P SK EVM 中以 100Mb/s 的固定速度和修改后的以太网 PHY (DP83867) 硬件配置 (strap) 连接以太网。

但是、更改此硬件配置 (strap) 后、通过手动设置双工/速度、他们无法将 EVM 与 PC (Windows 和 Ubuntu) 连接。 使用交叉电缆将 EVM 连接到 PC。

它们还使用交叉电缆连接在 EVM 的端口 1 和 2 之间、并尝试进行测试、但仍然无法相互连接。

他们修改了 AM62P SK EVM 的硬件配置 (strap )、以设置“模式 4“以禁用下面的“自动协商“、并删除了 R374/332 寄存器、并通过参考下面的 e2e 将 R373/331 寄存器值更改为 2.4K Ω。

 关于:SK-AM62P-LP:通过 strap 配置禁用以太网自动协商(强制设置为 100Mb/s)  

从 DP83867 数据表中、

他们按如下方式修改了 SysConfig。

您能否指导他们如何在不进行自动协商的情况下建立 AM62P SK EVM 的以太网链路?

谢谢、此致、

Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果要求是禁用自动协商、那么您可以在不使用自举模式的情况下实现自动协商。 但是、如果客户需要 Strap 配置、则以下配置看起来是正确的。 您能否查看 PHY 中 BMSR 寄存器的值并与我们分享? 我将根据在状态寄存器中观察到的配置在 PHY 组中循环。

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    由于缩短以太网链路建立时间非常重要、因此应使用硬件搭接。

    客户发现下面的 ENET_IOCTL 函数发生了保持/挂起。

    此外、他们尝试读取 BMSR 寄存器、但也发现在尝试读取 BMSR 寄存器时发生了保持/挂起。

    以太网 PHY 中似乎出现了问题。 有什么可以检查为什么 EthernetPHY 无法正常工作的吗?

    谢谢、此致、

    Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SI:

    卡在这个函数中表明在 PHY 上看不到链路建立。 我建议客户在进入此功能之前检查 BMSR 值。 这样、我们也可以看到加载到 PHY 上的段、并且也可以读取 BMSR。

     您能否发送更多有关应用程序行为(如调用栈)以及失败期间应用程序打印的详细信息?

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SI:  

    我来自 PHY 团队。 在硬件配置 (strap) 更改之前、您是否能够读取寄存器? 如果是、您能否通过探测 RBIAS 引脚和 RX_CLK 引脚来检查 PHY 是否处于活动状态、看看 RBIAS 引脚是否提供 1V 电压、RX_CLK 是否显示任何信号?

    此致、
    j