This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:0.85V VDD 平面的功率计算器和电源布局分离问题?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567888/am6442-question-on-power-calulator-and-power-layout-splitting-for-0-85v-vdd-plane

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的团队:

对于上述主题、我有两个问题:

  • 关于 AM64 功耗计算工具、根据 VDD_DDR4 计算出的功率是否包括外部 DDR4?
  • AM6442 有 2 个引脚、分别是 0.75V/0.85V (VDD_CORE) 或 各种模拟(USB、SERDES 等)0.85V 引脚。在本设计中、所面临的问题是布局如何有效连接这 2 个引脚、因为这里可能存在电压和功率降。

有关第二个问题的进一步背景信息、在查看预期设计期间、我们 讨论了将 0.85V 至 0.85V /0.75V 分开可以实现至少 150mW 的节能。  

我们担心的是、通过拆分 0.85V 电源平面可能会导致电源完整性问题、这样是否属实?
是否有任何配套资料、参考设计或 E2E 主题详细介绍了此用例以及如何集成它以实现 150mW 的功耗节省?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 AM64 功耗估算工具 (PET) 不包括 DDR4 等外部器件的功耗。 该工具仅涵盖 AM64 处理器的功耗。  位于以下链接中的技术文档介绍了内核电压轨的预期阻抗/Z 目标。 如果 PCB 设计符合这些建议、那么不会出现电源完整性问题。  

    链接: https://www.ti.com/lit/an/sprac76g/sprac76g.pdf

    注意:第  7.7 节 AM64xx 介绍了 AM64x PDN 目标。  

    谢谢、

    Brenda