This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:关于 CCS Studio 上的 launch.js 运行问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: J721S2XSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567329/j721s2xsomxevm-regarding-launch-js-runing-issue-on-ccs-studio

器件型号:J721S2XSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具/软件:

您好、

我们使用的是 TDA4VL 通信 J721S2XSOMXEVM 通用板。 我们要使用刷写应用程序二进制文件 CCS 20.3.0 使用。 为此、我指的是 8。 J721S2 的 CCS 设置— 中的处理器 SDK RTOS J721S2 Processor SDK RTOS J721S2 文档。

我已完成 第 8.3.2 节、步骤 3 (切换到无引导模式)。 之后、我更新了 launch.js 文件中的 pdkpath、尝试launch.js使用以下命令在脚本控制台中运行该文件:

loadJSFile “D:\satish\launch.js"</s>“


我们 收到意外字符串问题  

此致、
Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、

    您能否针对您的器件和 SDK 版本使用 CCS 12.4 进行测试、如文档中支持的版本所示? 请查看以下常见问题解答、了解有关此问题的更多信息。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Neehar  


    问题已解决
     
    我提出了下载 mcal ebtresos 工具的请求。 您可以批准吗

    此致
    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、

    我将就此与团队讨论。 如有与此主题无关的其他疑问、请打开新主题。 立即关闭 TT。

    谢谢、

    Neehar