This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:meta-processor-SDK 存储库在简单克隆时失败

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568999/processor-sdk-am57x-repository-for-meta-processor-sdk-fails-on-a-simple-clone

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X


工具/软件:

我正在尝试使用 6.03 SDK 来构建 Yocto。 我在使用 meta-processor-SDK 时遇到问题。 configs 文件中用于加载存储库的行是:

meta-processor-SDK、git.ti.com/.../meta-processor-sdk,master,56d9d47f18eeec31a1086ca29e54b5956c46de84,layers=

这将无法克隆存储库。 错误消息如下所示:

[2025-09-22T13:24:58.210Z]克隆成“/work/sources/meta-processor-sdk “...
[2025-09-22T13:25:00.105Z]警告:重定向至 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/meta-processor-sdk/
[2025-09-22T13:25:14.961Z]错误:HTTP 请求失败 (curl_result = 22、http_code = 503、SHA1 = 5ee3f2ba2cc80870afa21f1b0dd68bcc17bacc)
[2025-09-22T13:25:15.218Z]错误:无法在 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/meta-processor-sdk 下找到 5ee3f2ba2cc80870afa21f1b0dd68bcc17bacc
[2025-09-22T13:25:15.218Z]无法获取所需的树 5ee3f2ba2cc80870afa21f1b0dd68bcc17bacc
[2025-09-22T13:25:15.218Z]在处理提交 b0a7b924b9b518e5790fd5bb0a668d424be0d378 时
[2025-09-22T13:25:15.218Z]错误:提取失败。

手动克隆也会失败:

$ git clone https://git.ti.com/processor-sdk/meta-processor-sdk
克隆到“META-PROCESSOR-SDK"中“中...
警告:重定向到 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/meta-processor-sdk/
错误:返回请求的 URL 错误:503 (curl_result = 22、http_code = 503、sha1 = 05eb0dd4ca59646a403e5e732ca638083b8a49d0)
错误:无法在 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/meta-processor-sdk 下找到 d145b971078f683 faa98d592afd80196e81645c
提取对象:52、完成。
无法获取所需的树 d145b971078f683 faa98d592afd80196e81645c
处理 commit 2005e3725272a477332f5d6f0573c19e97e47268 时。
错误:提取失败。

错误消息的详细信息不同、但故障是类似的。

执行手动克隆并指定分支似乎有效:

Git clone -- single-branch - branch master https://git.ti.com/processor-sdk/meta-processor-sdk

简而言之、存储库似乎已损坏。 指定分支的手动克隆可能是一个变通办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、John Pruitt、

    我无法重新创建您的问题。 您是否有任何可能阻止链接的代理设置或防火墙?

    $ git clone git.ti.com/.../meta-processor-sdk.git
    Cloning into 'meta-processor-sdk'...
    remote: Enumerating objects: 17954, done.
    remote: Counting objects: 100% (17954/17954), done.
    remote: Compressing objects: 100% (8513/8513), done.
    remote: Total 17954 (delta 9541), reused 15798 (delta 8356), pack-reused 0
    Receiving objects: 100% (17954/17954), 38.52 MiB | 42.37 MiB/s, done.
    Resolving deltas: 100% (9541/9541), done.

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不相信有任何防火墙或代理会干扰。 但是、自昨天我遇到这个问题后、情况明显发生了变化。 今天,我再次尝试了命令,它对我来说是正常的,就像它对你所做的。

    感谢您尝试重现该问题。