This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:MIPI-csi2 CAN't 接收到的视频帧(当 fps<=10Hz 时)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567761/sk-tda4vm-mipi-csi2-can-t-received-video-frame-when-fps-10-hz

器件型号:SK-TDA4VM
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的  团队:

       我在 分辨率 3856X2176 中使用了传感器 imx728、当传感器在从模式下运行时、它的工作速率为 fps=30 和 15 Hz、需要 CPU 的 PWM sig。

但是、当我将 PWM 频率更改为 10Hz 时、它不起作用、我 在 Linux mipi 驱动程序文件 j721e-csi2rx.c 中将 DRAIN_TIMEOUT_MS 从 50 更改为 200、但它尚未起作用。

       任何帮助都将得到感谢。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duke Zuo

    PWM 频率是什么意思? 是否需要 10fps?

    您如何测试不同的帧速率?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 pwn signare 三轮驱动帧视频,它在其他平台上工作,我们现在需要切换到 tda4vm ,它工作在 15,14 fps,但当低到 14,它不起作用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duke Zuo

    您可以尝试使用 yavta 或 GStreamer 来测试帧速率的设置吗?

    此外、我假设这是在 Linux 中、如果我弄错了、请纠正我。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 gstreamer、 v4l2-ctl 或 v4l2 测试应用进行 I test 到 Grap 帧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duke Zuo

    您能否共享测试时使用的日志/命令?

    您还可以发送 dmesg 日志吗?

    此致、
    Jared