This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:TDA4 IBS 协议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563712/tda4vp-q1-tda4-ibs-protocol

器件型号:TDA4VP-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在努力从 NXP PFE EMAC 获取链路状态、后者通过 RGMII 接口直接连接到 TDA4VP88T5AALYRQ1。

我与 NXP side 交谈、他们告诉我、只有当接口为 RGMII 且外部器件已连接并处于活动状态时、NXP PFE EMAC 链路状态才为 up 状态。 在我的测试中、TDA 和 S32G398A 之间的通信工作正常。 所以他们告诉我在 TDA 上检查入站状态 (IBS) 协议。 如果 TDA 不支持 IBS 协议、我们就无法得到他们说的链路状态。  

我的问题是:

TDA4VM 支持 IBS 协议吗? 或

根据我们的理解、它们是 IBS 协议的 TX 时钟和 Rx 时钟、因此我们如何检查 TDA 上的 TX 时钟和 Rx 时钟?

 

此致、

Mert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我与 NXP side 交谈、他们告诉我、只有当接口为 RGMII 且外部器件已连接并处于活动状态时、NXP PFE EMAC 链路状态才为 up 状态。 在我的测试中、TDA 和 S32G398A 之间的通信工作正常。 所以他们告诉我在 TDA 上检查入站状态 (IBS) 协议。 如果 TDA 不支持 IBS 协议、我们就无法得到他们说的链路状态。  [/报价]

    TDA4 在 RGMII 接口中支持 CPSW 的带内状态 (IBS) 协议、该协议用于交换速度、双工和链路状态。

    根据我们的理解、它们是 IBS 协议的 TX 时钟和 Rx 时钟、因此我们如何检查 TDA 上的 TX 时钟和 Rx 时钟?

    IBS 协议不会交换 RGMII 时钟延迟。

    有关 TDA4 器件中与 RGMII 延迟相关的配置、请参阅常见问题解答。
    【常见问题解答】TDA4VM:如何在 J7 器件上配置 RGMII 时钟延迟?

    此致、
    Sudheer

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您回答我的问题。

    在 RGMII 接口中、TDA4 支持 CPSW 所支持的带内状态 (IBS) 协议、用于交换速度、双工和链路状态。

    如何监控 TDA4 提供的这些数据(速度,双工,链路状态)?

    此致、

    Mert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“670026" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563712/tda4vp-q1-tda4-ibs-protocol/6020194
    TDA4 在 RGMII 接口中支持 CPSW 的带内状态 (IBS) 协议、该协议用于交换速度、双工和链路状态。

    如何监控 TDA4 提供的这些数据(速度,双工,链路状态)?

    [/报价]

    这些是 TDA4 MAC 到对等端 (PHY/MAC) 之间的内部带内信号。

    大多数情况下、链路问题可能是 RGMII 延迟导致的、请根据需要进行配置并检查一次。

    此外、您正在使用什么 CPSW 实例和应用? 是本机 Linux 驱动程序、ETHFW 或 ENET 示例、还是使用 CPSW2G 或 CPSW9G 的 MCAL 驱动程序?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    大多数情况下、链路问题可能是 RGMII 延迟导致的、请根据需要进行配置并选中一次

    好的、非常感谢

    此致、

    Mert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“670026" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563712/tda4vp-q1-tda4-ibs-protocol/6041385
    大多数情况下、链路问题可能是 RGMII 延迟导致的、请根据需要进行配置并检查一次

    好的、非常感谢

    [/报价]

    如果没有其他问题、我们可以关闭该主题吗?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、当然

    此致、

    Mert