Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 SYSCONFIG
工具/软件:
您好:
我使用 TI AM62A7-Q1 Soc 的定制硬件。 我在板上有一个 QSPI NOR 闪存(器件型号 IS25WE256E)以及一个 eMMC 闪存。
我使用 uniflash 工具使用 TI 提供的配置来刷写内核映像。 我可以使用 sbl_prebuilt/default_sbl_ospi_nand_hs_fs.cfg (ipc_rpmsg_echo_linux.release.appimage) 将映像刷写到我们的 QSPI NOR 中、它会工作
但是、当我尝试使用 sbl_prebuilt/default_sbl_ospi_nand_linux_hs_fs.cfg 来刷写 linux.appimage.hs_fs 时、映像会成功刷写。 但是、从 QSPI 引导时、我收到如下所示的错误
bootloader_verifyMulticoreImage:619 无法验证并在运行时复制、将映像读取到 DDR
bootloader_verifyMulticoreImage:680 无法验证映像

当将闪存刷写到 eMMC 闪存时、同一个 linux.appimage.hs_fs 可正常工作并启动
如果我能在这方面获得一些支持、那将会很好。 如果需要更多信息、请告知我
此致、
Nikhil