工具/软件:
您好:
我已经观察到 Wireshark 日志中的“Out of AR Resources“错误、并想知道为什么会发生这种情况。
下面是背景。 我使用 12 个子模块、包括 DAP、IF 和端口 1、端口 2。
在全新的应用程序闪存之后、模块/子模块被插入并与 Siemens PLC 建立连接、甚至开始循环通信。
但是、当我尝试在 TIA 门户中在线时、问题就开始了。 突然我得到了以下输出。
AR 已断开连接! (AR = 1、会话密钥= 4097、原因= 11)
CONNECT_IND:AR = 1、AR 类型= 1、发送时钟因子= 32、降低比率 (IN)= 2、降低比率 (OUT)= 2、会话密钥= 5121、主机 IP = 192.168.0.1
错误 (error_fatal):IO 设备已停止
AR 已断开连接! (AR = 1、会话密钥= 5121、原因= 16)
此后、即使重新启动 AM64x EVM 电路板、我也会继续 在 Wireshark 中利用 AR 资源获得相同的资源。
我正在使用 SDK 中的 Profinet 示例应用、只需进行极少的修改。 使用的 PLC:ET200SP
附加的 Wireshark 日志。
如果您需要更多详细信息、请告诉我。