This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:启用 LWIP_NETIF_HOSTNAME 导致"网络链路断开事件"第 III 部分

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568892/am625-enabling-lwip_netif_hostname-cause-network-link-down-event-part-iii

器件型号:AM625


工具/软件:

只是一个关于已关闭问题的更新,对于其他有同样问题的人(它已经疯狂的忙这里,所以我没有时间跟进这个问题,直到现在).

我现在多了一点、通过按照建议在 opt.h 中设置标志并在构建应用程序之前重新编译 SDK 库、解决了问题。 我上次尝试过 SDK 时没有重新编译。

请随时将此帖子移动到原始主题(它已锁定(再次))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Endre:

    感谢您的确认。 我再次解锁了之前的 E2E。 您现在就可以对其做出回应。 我将在这一主题中标记这一解决方案。

    此致、
    Teja。