This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:构建错误#10004:移动 syscfg 输出文件后、无法识别的文件"../source/cmd & quot

Guru**** 2553140 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568306/am6442-build-error-10004-unrecognized-file-source-cmd-after-moving-syscfg-output-files

器件型号:AM6442


工具/软件:

TI 团队大家好、

处理器:  AM6442
SDK 版本:  AM64x MCU+ SDK 11.00.00

我所做的步骤:

  1. 在 CCS 中编译了一个示例工程。

  2. 将生成.c.h文件和文件以及linker.cmdDebug/syscfg文件夹中的文件复制到source我的工程中新创建的文件夹中。

  3. source已将文件夹路径添加到工程的文件夹路径 Include Options

  4. 已删除原始Debug文件夹。

  5. example.syscfg设置为 从编译中排除

问题:

    重新编译工程时、我遇到以下错误:

         #10004 无法识别的文件:“../source/linker.cmd

     如何解决此问题?

请就此提供您的意见

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    请共享完整的错误日志。 从上面看、这看起来像是路径问题。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    下面是完整错误日志的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试构建示例时、日志将出现在 CCS 控制台上。 我希望这些日志用于分析。 上面只显示文件未找到。

    从日志中可以清楚地看到哪个命令以及使用哪个路径来编译文件。 请共享 CCS 控制台上的完整构建/错误日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉误解您的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明 linker.cmd 文件的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是系统的路径问题。  

    我已在自己创建了同一个工程、并且能够成功构建而不会出现错误。 请在您的最后尝试以下操作、并比较各项目之间的更改。

    gpio_led_blink_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.zip