This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:继续初始化、

Guru**** 2587305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568231/ccstudio-keep-on-initializing

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

  1. CCS Studio 让我知道它需要更新、所以我授予了更新权限
  2. 然后我关闭了 CCS Studio、因为初始化花费了太长时间
  3. 现在它是半天多,仍然保持初始化
  4. 处于初始化模式时、我可以进行编译、调试、  
  5. 请帮助您摆脱这种困境

谢谢你

Chandrasekaran V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我能得到任何人的答复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    请支持我的任何人,我们不能做任何工作,   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请提供更多详细信息、特别是:

    1.正在使用的确切 CCS 版本

    2.主机操作系统

    3.关于“初始化“的更多细节。 在这里、邮件的屏幕截图会非常有用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复;我只是重新安装它,然后现在它可以正常工作