This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Remoteproc 状态:已连接

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568332/tda4vm-remoteproc-state-attached

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、

Im 使用 TDA4VM j721e_EVM 板、在这种情况下、我刷写了“tisdk-adas-image-j721e-evm.rootfs"文件“文件系统、由于连接的状态、我无法停止或启动 r5f0_0 主文件系统、因此无法通过 remoteproc 加载我的固件  

Root@j721e-evm:~# head /sys/class/remoteproc/remoteproc */ state
==>/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state <=
分离

==>/sys/class/remoteproc/remoteproc1/state <=
随附

==>/sys/class/remoteproc/remoteproc2/state <=
该维护周期

==>/sys/class/remoteproc/remoteproc3/state <=
随附

==>/sys/class/remoteproc/remoteproc4/state <=
随附

==>/sys/class/remoteproc/remoteproc5/state <=
随附

我已尝试断开它,并停止和加载固件我无法加载它。

谢谢

Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    rootfs 分区中会有软链接,在 llib/firmware 内。 如果不是、请检查可执行文件是否为软链接。

    然后重新启动、您将在运行中看到。

    此致

    Tarun Mukesh