This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:关于使用 AM62P 的 LPDDR4 布局

Guru**** 2552110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567540/am62p-about-lpddr4-layout-using-am62p

部件号:AM62P


工具/软件:

您好的团队、

我目前正在使用 AM62P 设计 PCB 布局。

此 PCB 安装了 LPDDR4 器件。

因此、我对 LPDDR4 布局有两个问题:

1.根据“AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南“、
我知道表 2-6 和表 2-7 中列出了 LPDDR4 接口的建议布线规格。
这些布线规格是针对什么工作时钟频率定义的?

2.使用在 1600MHz 下运行的 LPDDR4 器件时 、表 2-6 和表 2-7 中的相应值是多少?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册中的指南将适用于 AM62P 支持的所有 LPDDR4 频率。  对于以 1600MHz 存储器时钟速度运行的器件、可以使用这些指南。  通过遵循这些指导原则、DDR 控制器/PHY 可以在 LPDDR4 接口上成功执行初始化和训练   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JJD-San。

    感谢您的答复。
    我已经审核了该指南。

    顺便说一下、在 1600MHz 下运行 LPDDR4 器件时、可以将布线规格的放宽程度如何?

    由于我们当前设计的 PCB 几何形状非常复杂、
    我们可能需要稍微偏离该指南中概述的规格。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功的设计应遵循这些指南。  如果需要偏离指导原则、请确保执行适当的功率感知电路板仿真、以确保设计稳健。

    此致、

    James