This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:所需的文档:SK-AM62-LP SDK 中的 DPHY CSI-RX 错误 11.00.09.04

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567685/sk-am62-lp-documentation-needed-dphy-csi-rx-errors-in-sk-am62-lp-sdk-11-00-09-04

器件型号:SK-AM62-LP


工具/软件:

尊敬的团队:

团队是否有任何文档详细介绍与媒体处理器相关的错误、例如 SK-AM62-LP SDK 版本 11.00.09.04 中与 DPHY CSI-RX 相关的错误?
错误示例包括:DL3_ERRSS_IRQ 等

此致、
Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    让我在内部进行检查并向您更新。

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    请参阅部分  12.6.1.4.4 CSI_RX_IF 中断事件 在下  12.6 的摄像头子系统 am62x TRM

    应届毕业生、

    Dilna K