This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:当 AM243x 充当监听程序时、如何验证 AM64x 上的 TSN EST。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565317/processor-sdk-am64x-how-to-verify-the-tsn-est-on-am64x-while-am243x-acts-as-a-listener

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我提供了从 MCU PLUS SDK 示例中运行 TSN EST 示例的 AM243x LP。 虽然 AM64x Linux RT 能够添加硬件时间戳、但我无法获取任何资源来将 AM64x 配置为充当 AM243x 的侦听器并验证行为。 您能否提供任何资源(如果可用)、或提供有关如何将 AM64x Linux RT 配置为运行 TSN EST 的 AM243x 的验证器的步骤。

此致、

Solomon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Solomon:

    CPSW 外设支持 AM64x 上的硬件时间戳处理以及 CPTS 模块。 我将在讨论中增加 Linux 专家、以帮助您在 RT-Linux 中启用该功能。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Solomon、  

    如需在运行 RT-Linux 的 AM64x 上测试 TSN EST、请查看此常见问题解答:  https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456480/faq-how-to-set-up-enhancements-for-scheduled-traffic-est-time-aware-shaper-tas-in-linux  

    常见问题解答可能对您的特定测试用例有用、也可能不有用。 我不知道 AM64x 在 TSN EST 中代表什么意思。 您能否详细解释一下 AM64x 在声称它应该是运行 TSN EST 的 AM243x 的“验证器“时的预期性能?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Solomon:

    在运行 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/09_02_01_05/exports/docs/api_guide_am243x/EXAMPLES_ENET_CPSW_TSN_EST.html 示例的 AM243x 上[quote userid=“660006" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565317/processor-sdk-am64x-how-to-verify-the-tsn-est-on-am64x-while-am243x-acts-as-a-listener/6033774。 下面以 AM64x 为例、它应充当侦听器的主器件 (PTP)。 AM243x 将充当从器件 (PTP)、并充当通话器。

    为 AM243x 给出的示例是 TSN EST 示例、其中 AM243x 在 EST 上下文中作为“通话器“运行。 TSN PTP 是一个与 TSN EST 完全独立的特性、它将器件用作“主时钟“或“从器件“。 据我所知、TSN PTP 中并未使用术语“侦听器“和“通话器“。

    从日志中可以看到、您在 AM64x 上运行 TSN PTP、在 AM243x 上运行 TSN EST。 TSN PTP 和 TSN EST 是独立的特性、因此两个器件当然不会相互通信。

    测试 TSN PTP 的第一步是还是只希望 TSN EST 通信能够正常运行?

    对于 PTP、  如果要让 AM243x 成为 PTP“跟随者“、则必须运行 software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_ENET_CPSW_TSN_GPTP_TR.html。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    您是测试 TSN PTP 还是只想让 TSN EST 通信正常工作?

    第一步、我在 AM243x 和 AM64x 上运行了 TSN PTP 并成功完成了这项工作。 我曾有一种误解、认为 TSN EST 将与 TSN PTP 一起运行、以便在器件之间实现时间同步。  

    现在、我想让 AM64x Linux RT 和 AM243x 之间的 TSN EST 通信正常工作。

    此致、

    Solomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Solomon:

    首先、我在 AM243x 和 AM64x 上运行了 TSN PTP 并成功完成了这项工作。

    您好!TSN PTP 同步非常成功

    现在、我想让 TSN EST 通信在 AM64x Linux RT 和 AM243x 之间正常工作。

    您是否曾尝试通过 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456480/faq-how-to-set-up-enhancements-for-scheduled-traffic-est-time-aware-shaper-tas-in-linux 在 AM64x RT-Linux 上设置 TSN EST?

    -道林