This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:J722s 如何修改 MCU_uart0 输入源频率?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552932/processor-sdk-j722s-j722s-how-to-modify-mcu_uart0-input-source-freq

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:


尊敬的 TI 专家:
  1。我使用 J722s EVM 和 SDK v11 示例代码作为环境。 SDcard、spl 引导模式。

  2.我的目标是将 MCU_uart0 波特率设置为 2M、  默认为 48M 输入源时钟似乎无法实现。   

  3、我使用 syscfg-GUI 设置 2M 波特率、实际 测得的波特率约为 1.832M。

   


我的问题是:
1.如何 将 MCU_uart0 波特率设置为 2M、   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用 syscfg-GUI 设置 2M 波特率、

    这是设置波特率的正确方法。  

    [quote userid=“602005" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552932/processor-sdk-j722s-j722s-how-to-modify-mcu_uart0-input-source-freq

    实际 测得的波特率约为 1.832M。

    [/报价]

    您是否更新了其余生成的文件? 您如何测量它?

    我不确定是否有其他鲍德拉特已经过测试或验证。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、该问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Neehar