This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何从 Yocto 构建启用加密引导

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568037/am623-how-to-enable-encrypted-boot-from-yocto-build

器件型号:AM623


工具/软件:

您好、

我已将 SMPK + SMEK 和 BMPK + BMEK 编程到 OTP 电子保险丝中。 我能够在不加密引导二进制文件的情况下成功启动已签名的映像。

现在、我要在我的器件上启用加密引导。 我正在使用 Yocto 使用 meta-ti 和 meta-arm 层构建映像。 如何从 meta-ti 层在 u-boot-ti-staging 和 linux-ti-staging 中启用加密的引导映像?

谢谢。

此致、

郑泳泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoong Chean:
    Linux SDK 仅支持签名的二进制 blob 验证、但不支持加密的二进制 blob。
    此致、
    - Hong