This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:CDCLVC1310RHBR (1.8V IO) 和 DP83867IRRGZ/DP83869HMRGZT (3.3V IO) 之间的逻辑电平兼容性问题

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568152/tmds64evm-logic-level-compatibility-issue-between-cdclvc1310rhbr-1-8v-io-and-dp83867irrgz-dp83869hmrgzt-3-3v-io

器件型号:TMDS64EVM


工具/软件:

您好:

我们使用的是  TMDS64EVM  添加额外的元件板  CDCLVC1310RHBR  时钟缓冲器(在 1.8V IO 下运行)连接到  DP83867IRRGZ   DP83869HMRGZT  标准以太网 PHY 供电  3.3V .在查看数据表并执行逻辑电平兼容性检查时、失败了。  这会引起对潜在信号完整性或逻辑识别问题的担忧。 根据 TI 的设计指南、此连接是否有效?

谢谢、

Pradeepraj M