This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:找不到 tsn_ncclient.py

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563512/j784s4xevm-cannot-find-the-tsn_ncclient-py

器件型号:J784S4XEVM


工具/软件:

尊敬的专家:

对于有关 Enet LLD NETCONF 手册的查询、请寻求帮助:

我们找不到用于配置我的电路板的 tsn_ncclient.py。

请您给我一些建议吗?

我们 看到了您提供的页面、点击图中第 5.5.6 节的“Enet LLD NETCONF 用户指南“。

但是、找不到第 5.5.6.1.7 节中介绍的名为“tsn_ncclient.py"和“和“tsncclient_app.py"的“的文件。 “NETCONF 客户端互操作性“如下图所示。

您能告诉 我们如何访问这些文件吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    我可以在内部存储库中看到提到的文件、但 SDK 软件包中确实缺少这些文件。 让我检查一下、然后返回给您。

    如果错过了、我可以在这里与您共享丢失的文件夹。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    期待如何获取该文件。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Tanmay、

    请询问更新。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    很抱歉、延迟的回复。

    我可以看到内部存储库中提到的文件、但 SDK 软件包中确实缺少这些文件。 让我检查一下、然后返回给您。

    如上所述、打包时 SDK 中缺少这些文件。 我们创建了一个内部错误、用于在未来的 SDK 版本中解决此问题。

    如果错过了、我可以在这里与您共享缺少的文件夹。

    请查找丢失文件的附件以供您参考。
    e2e.ti.com/.../netconf_5F00_client.zip

    此致、
    Sudheer