This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:原理图审阅请求 — TPS6522053 无法完全斜升 BUCK2/BUCK3 输出 (1V8、1V1)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563741/am6442-schematic-review-request---tps6522053-unable-to-fully-ramp-up-buck2-buck3-outputs-1v8-1v1

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

工具/软件:

大家好、我有使用 AM64X 处理器进行设计的原理图审阅请求。 现在、我们看到 TPS6522053 无法完全提升、我们希望我们能够对可能发生的情况有所见解。

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    感谢您的查询。

    您是否分享了 PDF 可搜索原理图?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa、我现在通过私人消息向您发送了 PDF 格式的可搜索原理图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivasa — 它看起来像我得到了一个意外的电压来自 AM6442 ,从 IO 电源(线程在这里在  TPS65220: TPS6522053RHBR 无法生成电源轨) 

    粗略检查后发现、我将 IO 电源连接到错误的电源轨时似乎发生了故障 — 我预计 VDDSHV4 连接到 3V3、而不是由 1V8 电源轨供电。
    也就是说 — 我们还不是 PMIC 为 AM6442 提供 3V3 的时候 — 所以是的,有点奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    如果存在残余电压、PMIC 可能无法启动。

    您能否探测 PMIC 输出以查看 PMIC 是否尝试重新启动然后关断?

    以任何 IO 为基准的上拉电压应该与 IO 组的 IO 电源 (VDDSHVx) 相匹配

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以 PMIC 确实启动 — 它尝试了三次(我们在另一个线程中用示波器拍摄和一切:D)然后停止。
    现在在各个点进行更多探测 — PMIC 确实(短暂)打开 3V3 开关的使能端、在这些脉冲中为 AM64(以及所有其他消费者和上拉电阻器)提供 3V3 电源。  
    我猜最好的是、与 VDDSHV4(连接至 3V3)相关的 IO 上的上拉电阻器上拉 SOC_1V8_IO 电源轨。 如果我移除与 I/O 相关的 VDDSHV4 的上拉电阻(或者也许只是切断 I/O 的布线,因为在错误的拉电压下,这实际上不会有任何帮助)、那么我会预期 SOC_1V8_IO 电源轨上不再存在电压、这应该是可测试的。 这看起来是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    预计会在观察到残余电压之前出现电源轨。

    当 IO 电源组以 1.8V 为基准并且 IO 上拉电阻具有 3.3V 时、或者在 SOC 电源斜升之前任何 IO 输入可用时、可能会出现残余电压。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

     对于 VDDSHV4、您看到哪些 IO 连接到 3.3V?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreenivasa、以下 IOS 涉及 VDDSHV4。 我已经完成并采取了一些操作、实际上即将开启、并在接下来的几分钟内查看我是否会在 SOC_1V8_IO 上获得电压。 我怀疑/预计 N20、N21、M20、P20、N18 可能是问题所在。

    引脚 SigName 上拉电阻器 下拉电阻器 解决方法 切割完成 连接导线 组件已移除
    N20 RTC_INTERRUPT R381. - 必须移除该电阻器;可能需要切断中断(可能不会,因为它看起来会下拉线路) - 是的
    N21 route_direct R258 - 切断 IO 并将导线/部件连接到电阻器,以便在稍后进行测试时进行外部控制 — 此 I/O 可以在背面处理器附近切割 是的 -
    N19 RESET_PWR_螺 线管 - R22 请勿切割–应能够控制此情况 - - -
    M19 RESET_PWR_CELL - R226 请勿切割–应能够控制此情况 - - -
    M18 未连接 - - - - - -
    M20 HUB_RESET R263 - Cut IO(切断 IO)、保持此状态(关闭复位设备)(可能将导线连接到外部控制)、将其切割在 C355 附近的背面 是的 - -
    P21 SIM_SEL - - (无上拉!) -现在不要使用它 - - -
    P20 RESET_PHY_0 R455 - 断开 I/O 连接、可能稍后将导线连接到外部控制器进行测试 是的 - -
    N18 RESET_PHY_1 R270 - 断开 I/O 连接、可能稍后将导线连接到外部控制器进行测试 是的 - -
    K17 CELL_PWRKEY - R210 下拉 — 断开 I/O、稍后将引线连接到外部控制以测试 Q21 引脚 1 — 无法切断,因为它在 Q21 下、将其单独放置(最小导通电压为 1.1V、因此可使用 1V8 将其打开) - - -
    L17 CELL_RESETKEY - R421 下拉 — 断开 I/O 连接、以后将引线连接到外部控制以测试 Q22 引脚 1 — 这可能是可以切断的,但保持单独(最小导通电压为 1.1V、因此可以使用 1V8 打开) - - -





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、SOC_1V8_IO 上的电压仍然存在(请记住,FB40 从电路板上移除、并且电压不会从 PMIC 1V8 输入)。 以下是 INT_3V3_SYS(从 U59 的引脚 8)与 SOC_1V8_IO(从 FB40 的 pad2)的一些快照。 SOC_1V8_IO 仍然大约为 2.2V。



    我想下一步是查看所有来自 1V8 组的其他 IO、并确保没有任何 IO 被错误地上拉至 3V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    您看到的 1.8V 是由电压馈电导致的。

    我想下一步是查看 1V8 银行提供的所有其他 IO、并确保它们都不会被错误地上拉至 3V3。

    没错。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UH — 因此 PHY (DP83822IRHBR - U40、U41、U63) 采用 3V3 运行、具有 3V3 I/O、这意味着相当多的 VDDSHV1 和所有 VDDSHV2 都会受到影响。

    为了暂时尝试让处理器启动并在电路板上运行、我将所有 VDDSHVX 连接到 3V3、然后移除将上拉至 1V8 或以其他方式连接至 1V8 器件的电阻器(例如 WLAN SDIO 线路 0r 和上拉电阻)

    VDDSHV0 - 3V3
    VDDSHV1 - 3V3
    VDDSHV2 - 3V3
    VDDSHV3 - 3V3
    VDDSHV4 - 3V3

    VDDSHV5 - 3V3

    (最终,这将得到重新设计,以便 SHV0-4 为 3V3、SHV5 为 1V8、用于 WiFi)。 我移除了 FB42 并连接了 INT_3V3、因此所有 SOC_1V8 现在都是 3V3。

    结合起来、这看起来会删除(大多数? 都是?) 反向供电 — PMIC 的电源轨能够达到其指定的电压、但 1V1 在达到 1V1 后会短暂下降(达到 1V1 后大约 2ms)-请参见下面的示波器屏幕截图。

    1V1 连接到 AM64X、LPDDR4 和一个 2 端口 USB 集线器 (TUSB8020BIHP - U34)- 老实说、我不会期望它达到电流限制、但不确定是否会达到限制。  

    另一方面、1V1 延迟之前的时间非常一致 (2.160ms)。

    对下一步该怎么做有什么想法?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您更新进度。

    您能否请确认在电源斜坡时 MCU_PORz 输入(SOC 冷复位输入)为低电平、

    您能否在 1.1V 电压下降后测量该电压?

    SAG 是否一直存在到下一次下电上电或是否恢复?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Sreenivasa — 压降至 400mV、会在下一个周期开始时恢复(斜升至 1V1、2.160ms 开始曲线至 400mV)。
    今天我将在这里查看 MCU PORz 输入并获取一些示波器屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    [报价 userid=“621082" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563741/am6442-schematic-review-request---tps6522053-unable-to-fully-ramp-up-buck2-buck3-outputs-1v8-1v1/6033780 “]电压下降至 400mV、会在下一个周期开始时恢复(斜升至 1V1、2.160ms 开始曲线降至 400mV)[/报价]

    循环 — 您是指循环通电吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU_PORz 在整个时间内保持低电平 (CH4)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个电路板下电上电和 PMIC 上电尝试(现在,它会尝试三次使电源轨上电 — CH1 中的骤降是 INT_3V3 下降并由于 PMIC 的 IO 关闭电源然后重新开启而恢复) 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    我怀疑 MCU_PORz 无法启动、因为 PMIC 未启动。

    您是否可以将铁氧体 DNI 并进行检查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获取了 PMIC 的寄存器信息、看起来 LDO2 (0V85) 有问题。 我将尝试快速了解 0V85 的外观、特别是与 1V1 相比。 我看不到任何特别的东西,提醒我关于 0V85 的连接到什么,所以这将是有趣的看到。

    如果这不能证明任何特定的照明/洞察力,我会拉 FB41 看看是否会引起一些变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、0V85 (LDO2) 看起来像是有一些问题在上升、它会达到最大~560mV、然后降至~80mV — 时序也与 1V1 下降重合。
    LDO2 应由 1V8 供电、这样才不会显示任何特定的故障迹象。 第 2 次尝试时、0V85 的重新启动过程中会出现一个有趣的挂接点(它没有达到相同的最大值)、但第 1 次和第 3 次都非常接近。

    注意 — 更改了示波器屏幕截图中 CH3 CH4 的垂直标度。

    0V85 仅连接到 AM64X、并且其上应连接 17.84uF 的电容器、包括输出端和负载点的电容器。


    我可以拉 FB41 只是为了看看发生了什么,但我肯定不会期望它会影响 0V85 线.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    我可以拉 FB41 来看看发生了什么、但我肯定不会期望它会影响 0V85 行。

    我会推荐尝试

    您在加电期间是否连接了任何外部输入

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    加电期间未连接外部输入。

    现在,我的游戏计划是删除 R263(将 U34 上的 USB ~RESET 拉高),并将~Ω RESET 拉低到 GND ,检查是否对 1V1 和 0V85 有影响。

    接下来是移除 FB41、然后查看这两条线路是否受到影响。

    之后、我可能会按该顺序拉动 FB6、FB5 和 FB4、每次检查它是否会影响 1V1 或 0V85 线路。 在移除之前的另一种选择是尝试查看 FB 的 AM64X 侧是否在 PMIC 侧之前上升 — 在移除这些铁氧体之前,可能值得一试。

    您能想到对该计划的任何异议吗? :D.

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 FB41 可解决 1V1 和 0V85 的故障!




    现在的问题是 — 为什么?

    进一步查看数据表:

    因此、U34 应该满足这些条件、而且我们没有从 PMIC 收到电流限制警告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您的输入  

    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563741/am6442-schematic-review-request---tps6522053-unable-to-fully-ramp-up-buck2-buck3-outputs-1v8-1v1/6034173
    可以拉 FB41 只是为了看看发生了什么,但我肯定不会期望它会影响 0V85 线.

    我会推荐尝试

    [/报价]

    我很高兴上电问题似乎已得到解决。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    如果电路板继续执行上电序列并进行引导、您是否可以更新?

    请测量 MCU_PORz、PORz_OUT 和 RESETSTATz 输出。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    关于 USB 查询、

    您能否以 TUSB8020B 接口(请勿在标题中添加处理器编号)开头演示一个主题、并说明 USB 连接以及 USB 集线器专家需要支持的问题。

    您能检查一下是否存在一些错误的上拉电阻或某些引脚映射错误吗?

    明天我会快速看一下。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreenivasa — 我可以确认 MCU_PORz、PORz_OUT、RESETSTATz 都采用 3V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    谢谢你。

    [报价 userid=“621082" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563741/am6442-schematic-review-request---tps6522053-unable-to-fully-ramp-up-buck2-buck3-outputs-1v8-1v1/6038757 ]我可以确认 MCU_PORz、PORz_OUT、RESETSTATz 都采用 3V3。

    不确定我是否了解您的意见。 您能详细说明一下。 您是否解决了问题。  

    我建议您回顾一下 USB 集线器的实现。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Sreenivasa — 响应测量   MCU_PORz 输入、PORz_OUT 和 RESETSTATz 输出的请求、因此处理器看起来会继续执行上电序列。 我将在第二天或第二天尝试通过 XDS110 调试探针连接到它、看看如何进行连接。

    到目前为止、我还没有解决 USB 集线器的实现问题 — 在论坛上提问的过程中。 创建主题后、我将在此处链接该主题。
    谢谢!

    James

    链接到 TUSB 问题: TUSB8020B:接口上电问题 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您的意见、

    此致、

    Sreenivasa.