This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:OSPI 的引导模式配置令人困惑

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566134/am62p-q1-boot-mode-configuration-for-ospi-is-confusing

器件型号:AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62PSK-AM62P-LP

工具/软件:

您好 TI 社区、  

我使用的是 AM62P 处理器、尤其是器件型号“ XAM62P54AUMHIAMH“、 因此在 OSPI 的正确引导模式配置方面遇到一些困惑。

该特定器件的技术参考手册 (TRM) 列出了 OSPI 的以下引导模式设置:

引导模式[15:8]:0100 0000

引导模式[7:0]:1101 0001.

但是、我在 AM62Px MCU+SDK 文档中发现冲突信息、其中 OSPI 引导模式通常列为引导模式[7:0]:1100 1110。

这种差异造成了混淆、我需要确认特定器件的正确设置。

我的问题是:

1. BOOTMODE [7:0]的 TRM 值 1101 0001 是否是 XAM62P54AUMHIAMH 器件 OSPI 引导的正确而明确的设置?

2.能否说明 TRM 中不同引导模式值与 MCU+ SDK 文档中不同的原因? 这是否与特定 OSPI 闪存存储器或不同的引导协议(例如 1-1-4 模式与 1-1-8 模式)相关?

3.在定制电路板上实现此引导模式时、是否有任何已知的勘误表或具体的硬件注意事项?

此致、  

Arun Pravin M N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我可以理解为什么会引起一些混淆、MCU+SDK 文档中提到的引导模式引脚设置是针对 xSPI 引导模式的、您可以检查 TRM 中 xSPI 的引导模式引脚配置并验证它们是否相同。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、认识 Thakar、

    我们发现只有在 SPI 和 XSPI 模式下才会发生引导。

    SPI

    -----

    引导模式[8:15]:0000 0000

    引导模式[0:7]:1101 1000

    XSPI

    -----

    引导模式[8:15]:0000 0000

    引导模式[0:7]:1100 1110

    当我们尝试使用 OSPI 或 QSPI 模式时、我们无法在串行控制台中查看引导日志。

    OSPI

    -----

    引导模式[8:15]:0000 0000

    引导模式[0:7]:1101 0000

    QSPI

    -----

    引导模式[8:15]:0000 0000

    引导模式[0:7]: 1100 1000



    如何进一步检查?

    此致、

    Arun Pravin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您使用的是哪个闪存器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、认识 Thakar、

    我们目前使用的是 SK-AM62P-LP EVM、该 EVM 随附 OSPI NOR 闪存 (S28HS512TGABHM010)。

    此致、

    Arun Pravin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    请参阅此常见问题  解答:【常见问题解答】AM62x、AM62Px、AM62D-Q1、AM64x、AM275x:S28HS512T 在 xSPI 引导模式下引导、但不在 OSPI 引导模式下引导